结果:找到"EDFA WDM",相关内容17条
- DCIBOX与传统WDM/OTN设备有什么区别?
- DCI-BOX,中国联通叫模块化波分设备,中国电信叫盒式波分设备DCI-BOX,是数据中心点到点互连(DCI)的设备。在DCIBOX出现之前,DCI通常使用WDM/OTN设备进行互连,那么两者之间有什么区别呢?DCIBOX与WDM/OTN设备最显著的区别体现在:一个是“小而精”,另一个则是“大而全”,主要体现在以下几个方面:设备外观WDM设备是专用机柜和子框,子框高度均在12U以上,通过子框内插放板卡进行扩容,子框槽位满后再堆叠子框。DCIBOX设备则为1至2U高的标准DC机柜尺寸盒式设备,通过设备堆叠进行扩容。系统容量DCIBOX单框(1至2U)接入能力可达1.6T以上,单波道速率在200...
- 所属专栏: 技术交流 标签: DCI-BOX WDM-OTN 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-03-27 15:39:00
- WDM-PON及其全球图景探究
- WDM-PON(波分复用-无源光网络)是将WDM技术与PON拓扑结构相结合,使工程师能够将高带宽传输到远距离的多个端点,它涵盖辅助管理和控制通道(AMCC)、ONU技术、光模块、OAM和保护切换等关键技术。凭借着这些关键技术,WDM-PON在5G承载网前传方案中具备以下技术优势:低时延WDM-PON拥有的AMCC技术在5G部署中,可无需使用帧处理或动态带宽分配(DBA)调度,此架构提供低延迟、低频抖动和不同前排接口的灵活配置。可为5G、政企等业务提供单独组网和业务性能保障高传输效率由于业务独占带宽没有DBA调度,逻辑点到点,节省时间提升传输效率;采用AMCC信号调顶技术,管理信道叠加在每个波...
- 所属专栏: 技术交流 标签: WDM-PON 5G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-06-27 15:52:00
- 亿源通推出用于EDFA的超小型Hybrid器件产品线
- 为满足EDFA(掺铒光纤放大器)客户的需求,亿源通近日推出了可用于小型化EDFA的核心器件,产品线包括980/1550nmIWDMHybrid(Isolator+WDM)、GFF(增益平坦滤波器)、IGFF(Isolator+GFF)等等,并可为EDFA的集成化、小型化、多功能器件提供定制化解决方案。基于公司研发团队的光学模拟仿真设计技术以及光纤模场扩束工艺,可以极大的降低980/1550nmHybrid等产品的IL并提高其性能稳定性,使其反射IL典型数值可以控制在0.15dB以下(-5~+75℃),透射IL典型参数控制在0.30dB(-5~+75℃);同时借助公司技术团队对基础封装工艺的研...
- 所属专栏: 技术交流 标签: EDFA 光纤放大器 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2022-06-10 11:54:00
- EDFA有多少种类?
- 在上文《用于WDM系统的EDFA》我们已经初步了解了EDFA的工作原理、结构及其优缺点,本文我们来继续了解EDFA的种类。EDFA根据在系统中的位置及作用,可以分为后置放大器(功率放大器)BA、中继放大器(线路放大器)LA和前置放大器PA。EDFA结构图1:光传输线路示意图功率放大器功率放大器在链路的传输侧工作,置于发射器后面,用于对合波以后的多个波长信号进行功率提升,然后再进行传输。由于合波后的信号功率一般都比较大,因此,功率放大器的噪声指数、增益要求并不是很高,但要求放大后,有比较大的输出功率。中继放大器通常在DWDM链路中沿传输链路的中间点设置中继放大器,以克服光纤传输和其他分布损耗。...
- 所属专栏: 技术交流 标签: EDFA 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-03-12 10:26:00
- 用于WDM系统的EDFA
- EDFA是英文“ErbiumDopedFiberAmplifier”的缩写,即掺铒光纤放大器,是一种使用铒离子来作为增益介质的光纤放大器。光放大器能够直接放大光信号,而无需在放大之前将信号转换为电信号,这也是最突出的功能,是长距离光通信中重要的光学部件。EDFA在DWDM系统中已经得到广泛地使用,通常用于补偿长距离光通信中的链路损耗。最重要的特征是它可以同时放大多路光信号,并且可以与WDM技术轻松组合。EDFA的常用波段是C波段和L波段。EDFA工作原理EDFA的放大作用是通过1550nm波长的信号光在掺铒光纤中传输与铒离子相互作用产生的。Er3+(铒离子)有三个工作能级:E1,E2和E3,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: EDFA WDM 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-03-12 10:21:00
- 一文了解波分复用器
- 波分复用器(WDM)将多个不同波长的信号耦合在一条光纤上同时传输,它有复用器和解复用器。WDM的主要目的是增加光纤的可用带宽,可在不需要铺设更多光纤的情况下通过WDM来扩容,是现代光纤通信的扩容的主要器件。波分复用器原理波分复用器和解复用器是一种基于TFF(薄膜滤波器)的波分复用产品,复用器将不同波长的光信号复用至单根光纤进行传输,解复用器将光纤中的信号分解为不同波长的信号。波分复用器结构复用器的每个端口都对应一个特定的波长,并用不同的颜色进行了标识。CWDM波分复用器的内部结构除了耦合器和连接光纤外,复用器的核心器件是几个约2cm长的玻璃棒——多层介质膜滤波器TFF(以下简称“滤波器”)。...
- 所属专栏: 技术交流 标签: WDM波分复用器 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-01-18 15:55:00
- 拉曼WDM的应用有哪些?
- 分布式光纤传感技术光纤传感技术是20世纪70年代伴随光纤通信技术的发展而迅速发展起来的新型传感技术,它以光波为载体、光纤为媒质感知和传输外界被测量信号。与常规传感器相比,光纤传感器具有测量灵敏度高、抗电磁干扰、抗辐射、耐高压、耐腐蚀、体积小、重量轻、适应恶劣环境等诸多优点,并且光纤元件本身既是探测元件又是传输元件,可以在光纤干线上连接许多光纤传感单元组成大范围的遥感系统,进行分布式监测与测量。分布式光纤传感技术具有提取大范围被测场分布信息的能力,能够解决目前测量领域的众多难题,因此,具有巨大的应用潜力。在其三十余年的研究中,产生了一系列传感机理和测量系统。分布式光纤传感技术取得了相当大的发展...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 拉曼WDM 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2020-12-31 11:13:00
- 起浪光纤针对相干光学模块推出系列小型化EDFA产品及一站式器件服务
- [中国,深圳,2020年12月15日]高质量无源器件厂商起浪光纤宣布针对100Gbps和200GbpsCFP2-DCO(数字相干光学)光模块应用推出系列小型化EDFA(掺铒光纤放大器)产品及一站式器件服务。内置EDFA的数字相干光模块有助于帮助云和电信运营商降低运营成本和投资成本,延长传输距离,加快高速系统的部署进度。CFP2-DCO相干光模块结构图传统EDFA尺寸大、功耗高、成本高,已经无法满足各类小型化、低功耗、低成本的应用场景,在数据中心、相干传输等领域就必须推出满足应用要求的EDFA产品。EDFA小型化主要依赖高集成度的无源器件产品,起浪光纤依托十年的无源器件研发和封装工艺平台,推出...
- 所属专栏: 技术交流 标签: EDFA 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-12-15 09:51:00
- 亿源通丨5G承载网中的WDM技术
- 5G应用场景2019年启动建设的5G通信技术,一般认为,对人类社会的改变将不限于日常生活,它将支撑互联网从移动互联网向智能互联网演进,并对产业生态产生深远的影响。国际标准化组织3GPP定义了5G的三大应用场景:eMBB(EnhanceMobileBroadband,增强移动宽带)、uRLLC(Ultra-ReliableLowLatencyCommunications,高可靠性低时延连接)、mMTC(MassiveMachineTypeCommunication,大规模机器类通信)。其中,eMBB要求用户的体验速率达到1Gbps,可以支撑3D及超高清视频等大流量移动宽带业务;uRLLC要求传...
- 所属专栏: 技术交流 标签: WDM 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2020-09-25 15:43:00
- WDM波分复用中什么是C波段、L波段?
- WDM波分复用是光纤通信中利用一根光纤同时传输多个不同波长的光载波的传输技术。光的波长不同,在光纤中的传输损耗就不同。为了尽可能减少损耗,保证传输效果,需要找寻到最为适合传输的波长。经过长时间摸索和测试,1260nm~1625nm波长范围的光,由色散导致的信号失真最小,损耗最低,最适合在光纤中传输。光纤可能应用的波长划分为若干个波段,每个波段用作一个独立的通道传输一种预定波长的光信号,ITU-T将单模光纤在1260nm以上的频带划分了O、E、S、C、L、U几个波段。什么是Oband?O波段是原始波段1260-1360nm。O波段是历史上用于光通信的第一个波长波段,信号失真(由于色散)最小。什...
- 所属专栏: 技术交流 标签: WDM 发帖人:hycsystem 发帖时间:2020-06-29 14:12:00
返回